This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:在低功耗模式下为 TMS320F29377D 供电

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1446580/tms320f28377d-power-about-tms320f29377d-in-low-power-mode

器件型号:TMS320F28377D

工具与软件:

你好。
我正在尝试使用 TMS320F29377D 来配置控制器低功耗模式。

目前、当 MCU 进入睡眠模式(HALT)时、它使用 GPIO 41唤醒。
我的问题是:进入睡眠模式时、是否可以在唤醒后仅使用 VDDIO 作为 MCU 电源、然后打开另一个电源(VDDOSC、1、2VDD、3.3VREF、3.3VA)?
或者、即使 MCU 进入睡眠模式、它的所有电源都应该处于活动状态吗?

我想在设计电路时查看此信息、但在数据表中找不到它。

请回复。
谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuri、

    感谢您的耐心。  

    不、MCU 的所有电源 都应处于有效状态。 您可以在数据表中的"6.5功耗汇总"小节中读取每个电源(VDD、VDDIO、...)的电流消耗。

    此致、

    哈迪