This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280034:共享 CCS C2000工程显示"C200Ware version not installed (C200Ware 版本未安装)"错误

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280034, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1436754/tms320f280034-shared-ccs-c2000-project-gives-c200ware-version-not-installed-error

器件型号:TMS320F280034
Thread 中讨论的其他器件: C2000WARE

工具与软件:

当我们尝试在 两台不同的计算机上在 TMS320F280034微控制器上重新打开 CCS C2000  工程时、我们在第二台计算机上收到未在上面创建原始工程的错误、如下所示:

信号

"product digital_power_c2000ware_sdk_software_package v5.3.0.00当前未安装、且没有可用的兼容版本。 请安装此产品或兼容版本"

这与我们之前在 E2E 帖子中指出的问题类似

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1392882/launchxl-f280039c-build-error-gmake-no-rule-to-make-target-c/5371294?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%20user%3A138453#5371294

不过、我按照上一篇文章中的解决方案进行了操作、并将所有 C2000Ware 的不同版本在 CCS 中发现。

但误差  

 即使在 CCS 重新启动后、我们也会在另一台计算机上打开工程、然后产品 digital_power_c2000ware_sdk_software_package v5.3.0.00仍然存在。

 

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新看起来也是在请求 C2000 C2000_SDK_5_03_00 Ware_Digital。 这是添加并发现的、但即使在重新启动 CCS 后、错误仍然存在。

    我尝试了删除工程和工作区、然后打开新的工作区并重新导入 CCS 工程、发现找不到安装的 C2000Ware 产品时出现了错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    C2000数字电源 SDK 似乎未正确添加。 作为参考、我的"发现的产品"部分展示了此内容。

    请确保您的 SDK 已安装在正确的文件夹中(很可能是 C:/ti/c2000)、然后按 Discovered Products 部分旁边右侧的 Refresh 按钮。 按"refresh"应有助于检查其文件夹并识别/查找 Digital Power SDK。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很遗憾、找到了不同的 C2000Ware 版本并文件夹中、但生成错误仍然存在

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    遗憾的是、不同的 C2000Ware 版本位于正确的文件夹中并被发现、但仍然存在构建错误

    错误不是因为 CCS 未发现产品。 错误是未设置工程依赖项。

    在工程属性中选中与工程关联的 Products、 您是否看到如下所示的 SDK 条目?

    谢谢

    Ki