This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2808:我可以在 Windows 11上使用 SDFlash 和 C2Prog 吗?

Guru**** 2382970 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2808, UNIFLASH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1445965/tms320f2808-can-i-use-sdflash-and-c2prog-on-windows-11

器件型号:TMS320F2808
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

大家好!

请有人回答此主题。

(1) TMS320F2808:我可以在 Windows 11上使用 SDFlash 和 C2Prog 吗? - C2000微控制器论坛- C2000 ︎ 微控制器- TI E2E 支持论坛

此致、

Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:TMS320F2808

    工具与软件:

    大家好!

    客户使用 SDFlash 进行闪存写入。
    此器件使用 SCI 引导并假定闪存通过 RS232写入。
    SDFlash 在 Windows 10中可用、但在 Windows 11中不再可用。
    SDFlash 在 Windows 11中不可用吗?

    C2Prog 是否可用?
    客户已经尝试过、但无法使其正常工作。

    如果 SDFlash 和 C2prog 都不能使用、是否可以使用 UNIFLASH?

    此致、

    Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 C2000团队:  

    您是否能够确认此问题?

    此致、

    Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 K. Z.

    Uniflash 应可用于 Windows 11。 已就此问题向 C2Prog 所有者询问、希望尽快获得反馈。

    谢谢。此致、

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    我知道 TMS320F2808在 UNIFLASH 中不支持 RS232连接。
    我如何通过 RS232连接写入 TMS320F2808?

    此致、

    Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    您是否能够确认此问题?

    此致、

    Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 C2000团队:

    您是否能够确认此问题?
    客户需要答案。

    此致、

    Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ito:

    已经合并线程。 我们的一些专家是 OOO 由于假期,这个问题的讨论正在进行中。

    谢谢。此致、

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新了、

    根据 Codeskin、C2Prog 确实支持通过 SCI 回流2808器件。  

    >客户尝试过但无法使其正常工作。

    他们在尝试此连接时采取了哪些步骤? C2Prog 是否为最新版本?

    谢谢。此致、

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SDFlash 在 Windows 11中不可用?
    我无法从链接获取文档、因此无法检查。

    SDFLASH281XALGOS 软件编程工具|德州仪器 TI.com
    C2Prog 是否与 Wondows11兼容?
    客户发送的图像如下所示。


    版本为2.1。

    如果我无法从此处的图像中确定问题、我应该与客户确认什么?

    我想了解有关如何连接的任何文档或其他信息。

    此致、

    Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能确认您的2808器件是否确实由24 MHz 晶振计时吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    SDFlash (Spectrum Digital)在 Windows 11中不可用?
    https://www.ti.com/tool/SDFLASH281XALGOS 

    如果有 SDFlash 的任何文档、敬请告知。
    C2Prog 将询问 CodeSkin。

    此致、

    Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 CodeSkin:

    感谢您的答复、

    目前正在与客户确认。

    此致、

    Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 K. Z.

    我无法肯定是否与 Windows 11兼容(将在周末更新我的计算机)。  

    Dave 关于主题的相关主题:

    SD 闪存实用程序和 TMS320F28035 - C2000微控制器论坛- C2000 ︎ 微控制器- TI E2E 支持论坛

    相关的有关外部 SDFlash 编程的 TI 文档:

    https://www.ti.com/lit/an/spraaw0/spraaw0.pdf

    此外相关链接(文档引用了 TI、但无法准确说明):

    Flash_Serial_Ref Word4.12.4.11.5.4.5.4.5.2.5.2.5.Guide_v3_3.doc

    正如  Vamsi 上一主题中所建议的、他们可能希望寻求第三方(如 ElProtronic、DataIO、BPM Micro)来提供解决方案。

    谢谢。此致、

    Charles