工具与软件:
您好!
SCI 端口拒绝与笔记本电脑通信(使用 C2000 ware 中的回显示例)。 如 Putty 终端所示、PC 未收到任何内容。
使用 FT-PROGRAM 正确配置 PC 上的串行端口


要进行调试、我使用 Scib 创建一个新代码、并使用示波器探测 Tx (GPIO 18)。 示波器上没有信号。
谢谢!
新余市
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
SCI 端口拒绝与笔记本电脑通信(使用 C2000 ware 中的回显示例)。 如 Putty 终端所示、PC 未收到任何内容。
使用 FT-PROGRAM 正确配置 PC 上的串行端口


要进行调试、我使用 Scib 创建一个新代码、并使用示波器探测 Tx (GPIO 18)。 示波器上没有信号。
谢谢!
新余市
尊敬的 Xinyu:
此连接测试主要用于调试 JTAG 连接、因此对 SCI 连接调试没有太大帮助。 您能否展示如何为 SCI 示例配置 GPIO 引脚? 如果您在 LAUNCHXL-F28379D 上使用的是 SCI 回显示例而未进行修改、则需要将变量"_LAUNCHXL_F28379D"添加到预定义的变量。
右键点击 project > properties > Build > C2000 Compiler > Predefined Symbols
然后您可以在这里添加变量。
请记住、GPIO28和 GPIO29是唯一通过 LaunchPad 上 UART 转 USB 桥接器的引脚、因此这些引脚必须配置为测试 SCI 通信
此致、
Peter
谢谢 Peter! 现在、我进行通信、以使示例3正常工作。
总之、示例3通过 GPIO 28和29设置 SCI。 在 LaunchPad 中、只有 GPIO 42和43配置为 SCI 通信(还请确保使用正确的头文件)。 要解决该问题、请转至: Properties > Build > C2000 Compiler > Predefined Symbols 并添加"_LAUNCHXL_F28379D"。