This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:创建空项目时出现构建问题(控制卡)

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1448659/tms320f28379d-issues-in-building-while-creating-empty-project-control-card

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:SysConfigC2000WARE

工具与软件:

最近、我尝试在 CPU1内核的 CC studio 中创建一个新的空工程。 由于很多构建和链接错误、我无法成功构建它。 此外、这些文件不是自动生成的。 当我打开一个示例工程并将其与创建的空工程进行比较时、该工程中会自动生成许多附加文件。  

如何使用 SysConfig 成功生成文件?

 

将工程与 示例工程进行比较时、主要差异如下

1. 缺少 driverlib.lib 文件

2.构建文件夹名为"CPU1_RAM"、而在项目中的空文件夹中名为""Debug"-这些文件夹是否相同?

3.设备文件夹缺失。 我们是否需要手动添加它??

 您能帮助我解决这些问题吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kesiah:

    请看一下 c2000ware SDK 中的空示例- C2000Ware\driverlib\f2837xd\examples\cpu1\empty_projects。

    您可以导入此示例并开始开发您的应用。 它在属性中添加了所有必需的文件。

    另外请查阅入门用户指南-  6.1.创建和管理工程—Code Composer Studio 20.0.0文档

    谢谢

    Aswin