请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D 主题中讨论的其他器件:SysConfig、 C2000WARE
工具与软件:
最近、我尝试在 CPU1内核的 CC studio 中创建一个新的空工程。 由于很多构建和链接错误、我无法成功构建它。 此外、这些文件不是自动生成的。 当我打开一个示例工程并将其与创建的空工程进行比较时、该工程中会自动生成许多附加文件。
如何使用 SysConfig 成功生成文件?
将工程与 示例工程进行比较时、主要差异如下
1. 缺少 driverlib.lib 文件
2.构建文件夹名为"CPU1_RAM"、而在项目中的空文件夹中名为""Debug"-这些文件夹是否相同?
3.设备文件夹缺失。 我们是否需要手动添加它??
您能帮助我解决这些问题吗?
谢谢你