工具与软件:

结果:


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
目前、我们尚不清楚 HWBIST 是否可以在 F280039或任何其他 C2000器件上以较低的时钟速率运行。
对于#3、我想基于我之前的一些评论、您提出的问题是。 在我进行该声明时、我尚未普遍了解时钟减少+ HWBIST 方面的这个问题。 这不是该问题的根本原因、因此这不再是有效的问题。
我推测如果看门狗处于活动状态、并且 HWBIST 时钟较慢、那么可能没有进行调整来增加 WD 超时窗口。 但是、这不是 HWBIST 不在时钟速率降低时运行的原因。
此致!
Matthew