工具与软件:
您好!
我正在使用您的 tiduay6e 应用报告进行逆变器设计。 在实现构建级别2和构建级别3时、我们遇到了一些困难、因此我需要对电流控制 和电压控制环路做出一些澄清。
1. 版本二中电流控制环路的逆变器输出交流电压的预期波形是什么? 应用报告对此保持沉默。 我们得到的是具有纹波的方波。 然而、开环输出电压是纯正弦波。 下面 为您附上构建级别二波形的快照。

这是否为预期波形、为什么要获取方波而不是正弦波形?
对于开控环路、生成的 PWM (基于3.1.2.3.1构建级别1 -开环)是经过修改的单极 PWM、可在示波器上查看。 这与电流控制环路和组合(电流和电压)控制环路是否相同? 从构建级别1、生成的 PWM (基于方框图)直接传递到 C2000的 PWM 模块。 对于 构建级别2和 构建级别3是否相同、或者我们是否必须进一步处理从相应构建级别的方框图中获得的结果。
3.在50Hz 的周期内,电感波形应该是正弦波,或者它有一个特殊的波形格式。 我们有两幅测量图。 图像如下所示:

使用 CT 测量电感器电流的图像

使用霍尔传感器测量电感器电流的图像。
在参考设计中使用霍尔传感器而不是 CT 是否有特殊原因。
我感谢你迅速作出答复。
谢谢