请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280039 工具与软件:
大家好、我是 Sangmo、Kim。
我正在使用 TMS320F280039 MCU。
我想说在 ESD 测试时 MCU VDD 会降至2.8V 以下。
我通过 BOR 检查 MCU 复位。
我想禁用 BOR。
BOR 抖动后、ESD 测试正常。
如果禁用了 BOR、是否存在 MCU 运行问题?
VDD 正常运行的最低电压是多少?
VDD 下降至以下波形、MCU 正常运行有 保证?
(VDD 电压降2.8V、336.26us)

谢谢。
此致。
Sangmo、Kim。