This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:FCL_runComplexCtrlWrap

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1445196/launchxl-f28379d-fcl_runcomplexctrlwrap

器件型号:LAUNCHXL-F28379D

工具与软件:

    pMotor->cmplx_Id.kDirect = pMotor->FCL_params.Rd * invZbase *
              __sqrt(2.0F - 2.0F * __cos(pMotor->FCL_params.wccD *
                                         pMotor->FCL_params.tSamp)) /
                                         (1.0F - pMotor->cmplx_Id.expVal);
    pMotor->cmplx_Iq.kDirect = pMotor->FCL_params.Rq * invZbase *
              __sqrt(2.0F - 2.0F * __cos(pMotor->FCL_params.wccQ *
                                         pMotor->FCL_params.tSamp)) /
                                         (1.0F - pMotor->cmplx_Iq.expVal);

在分析了FCL_runComplexCtrlWrapfcl_foc_cpu.h文件中的函数后,我发现的值kDirect实际上等于(wccD * Ts) / (1 - expVal),特别是当wccD和的乘积Ts相对较小的时候。 考虑到这一点,似乎很好奇为什么示例代码选择一个更复杂的公式来计算kDirect. 值得注意的是、与更简单的除法方法相比、使用平方根运算会消耗更多的 CPU 周期。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是一种在一个参考文献中对复杂控制方法进行严格实现的方法。

    谢谢!

    嘉兴市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能告诉我 它使用了哪些参考文献吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下是工程师在开发过程中提到的文字

    • 电力驱动中不连续电压和电流信号的采样:一种系统方法
    • 具有高带宽电流调节器、基于 FPGA 的运动控制器
    • 具有更高带宽的电流稳压器设计(适用于伺服电机驱动器)
    • 具有预测性内部模型的稳健高带宽离散时间预测性电流控制-一种针对电压源 PWM 转换器的统一方法

    谢谢!

    嘉兴市