This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:无法在 SysConfig:选项中选择 LAUNCHXL-F28069M 板

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1447633/tms320f28069m-unable-to-select-the-launchxl-f28069m-board-in-the-sysconfig-option-greyed-out

器件型号:TMS320F28069M
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

您好!
我是一个 EE 新鲜资料、我正在 C2000 Academy 上完成 SysConfig 入门实验、我无法在 SysConfig 中选择 Launchpad。 我附上了下面的屏幕截图。

我认为这就是我无法在"Peripherals"选项卡中找到用户 LED 的原因、因此必须仔细阅读 LaunchPad 原理图以查找实际的引脚映射。
现在没有"Software"选项卡、因此我无法找到/配置 CPUTIMER。

请推荐可能会出错的地方,我很迷路了。

谢谢!
此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aarav:

    F2806x 是我们的较旧器件(GEN 2)、 常规 SysConfig 软件产品(具有 "Software"选项卡)不支持该器件。 SysConfig 软件产品自动生成 driverlib-style 代码、 当 F2806x 出现时、我们不支持该代码。 这也是培训文件夹不包含 f2806x 器件文件夹的原因。

    您现在使用的似乎是 SysConfig、其中未选择软件产品。 其中包含更多基本功能(也不包含可让您选择 Launchpad 或 controlCARD 的板级支持)。 为了能够学习 Academy 实验、我建议使用第3代(或更高版本)器件。 您可以在 此处链接的 C2000外设用户指南中看到所有第3代器件的列表

    此致、

    Delaney