This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:如何解释 GPIO 限定时的 eQEP 计数错误?

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1448944/tms320f280025c-how-to-explain-the-eqep-count-error-with-gpio-qualification

器件型号:TMS320F280025C

工具与软件:

尊敬的专家:

客户仅向 QEPI 添加6周期鉴定、这会导致 QEP 计数错误。 根据对 Quadrute 解码器状态机的理解、不应发生 QEP 计数错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的绍兴市:

    我已经使用 eQEP_ex2_pos_speed 对其进行了测试。 不使用采样时我看到 posSpeed->speedRPMFR = 299/300、使用6个样本时我看到相同的结果。

    是否有任何其他噪声源会影响其 QEPI 输入信号?  

    此致!

    Ryan Ma