This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:MCU 引脚过流副作用

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1449375/tms320f28377d-mcu-pin-overcurrent-side-effect

器件型号:TMS320F28377D

工具与软件:

你(们)好

在客户设计中、它们使用 GPIO51 (ZWTT 封装)通过上拉电阻驱动 LED。 当 GPIO 设置为低电平且 LED 打开时、会有35mA 电流进入 GPIO。 但我在 DS 中看到最大灌电流为20mA。 我的问题是、如果 GPIO 灌电流大于20mA、会产生什么副作用。  

谢谢  
Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、乔 、我找到了4mA、你在哪里发现它是20mA? 我还有一个问题。 如果超过建议值、会发生什么情况? 我是否有内部保护、否则 GPIO 驱动器会损坏?

    谢谢!

    Bing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
     您好、Joe 我找到了4mA、您在哪里找到了20mA?

    在 DS 6.1绝对最大额定值中添加了输入钳位电流

    如果我超过建议值、会发生什么情况?

    不能确定、在大多数时间、客户反馈这个设计不会导致任何问题、但有时 MCU 会 在不加控制的情况下重新启动。

    我是否有内部保护、或者 GPIO 驱动程序是否会损坏?

    我认为 MCU 具有内部下拉和上拉二极管来保护引脚、但不确定二极管损坏时会发生什么情况。

    谢谢

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe。

    违反绝对最大额定值可能会对器件造成永久损坏、如数据表中所述。

    如数据表中所述、高电平输出拉电流和低电平输出灌电流为4 mA。 检查电流测量是否准确。

    谢谢