请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377D 工具与软件:
你(们)好
在客户设计中、它们使用 GPIO51 (ZWTT 封装)通过上拉电阻驱动 LED。 当 GPIO 设置为低电平且 LED 打开时、会有35mA 电流进入 GPIO。 但我在 DS 中看到最大灌电流为20mA。 我的问题是、如果 GPIO 灌电流大于20mA、会产生什么副作用。
谢谢
Joe
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
你(们)好
在客户设计中、它们使用 GPIO51 (ZWTT 封装)通过上拉电阻驱动 LED。 当 GPIO 设置为低电平且 LED 打开时、会有35mA 电流进入 GPIO。 但我在 DS 中看到最大灌电流为20mA。 我的问题是、如果 GPIO 灌电流大于20mA、会产生什么副作用。
谢谢
Joe
您好、Joe 我找到了4mA、您在哪里找到了20mA?
在 DS 6.1绝对最大额定值中添加了输入钳位电流
如果我超过建议值、会发生什么情况?
不能确定、在大多数时间、客户反馈这个设计不会导致任何问题、但有时 MCU 会 在不加控制的情况下重新启动。
我是否有内部保护、或者 GPIO 驱动程序是否会损坏?
我认为 MCU 具有内部下拉和上拉二极管来保护引脚、但不确定二极管损坏时会发生什么情况。
谢谢
Joe