工具与软件:
您好!
我们在原型设计中将 LAUNCHXL-F28P65X 安装到了母板上。 LAUNCHXL-F28P65X 由 USB-C 供电、主板自带电源系统。
在主板在连接 USB-C 之前通电的情况下、 F28P650DK 的模拟和 GPIO 引脚将在 VDD 或 VDDA 之前通电。
根据 TMS320F28P65x 实时微控制器数据表(SPRSP69B–2023年7月–2023年11月修订)的绝对最大额定值、如果满足-0.3V 至4.6V 的输入电压限制、 F28P650DK 就不会损坏。 是这样吗?
目的只是 在这种可能的情况下避免损坏 LAUNCHXL-F28P65X。
此致
Richard