This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28P65X:Booster Pack 电源时序

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28P65X

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1451345/launchxl-f28p65x-booster-pack-power-sequencing

器件型号:LAUNCHXL-F28P65X

工具与软件:

您好!

我们在原型设计中将 LAUNCHXL-F28P65X 安装到了母板上。  LAUNCHXL-F28P65X 由 USB-C 供电、主板自带电源系统。

在主板在连接 USB-C 之前通电的情况下、 F28P650DK 的模拟和 GPIO 引脚将在 VDD 或 VDDA 之前通电。

根据 TMS320F28P65x 实时微控制器数据表(SPRSP69B–2023年7月–2023年11月修订)的绝对最大额定值、如果满足-0.3V 至4.6V 的输入电压限制、 F28P650DK 就不会损坏。 是这样吗?

目的只是 在这种可能的情况下避免损坏 LAUNCHXL-F28P65X。

此致

Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:

    我认为、要避免损坏器件、最好的办法是通过外部母板为 LAUNCHXL-F28P65X 板供电、该母板在 LaunchPad 设计中受支持。 您可以通过移除 JP1上的两个跳线来隔离来自 USB-C 电缆的电源。 如果您从主板提供5V 电压、则会连接 J16并断开 J17。 如果提供3.3V 电压、则需要确保 J17已连接而 J16已断开。 您仍然可以使用板载 JTAG、方法是在断开 JP1电源的同时插入 USB-C、JTAG 信号将通过隔离器到达 C2000 MCU。

    有关器件电源域的更多信息、请参阅 LAUNCHXL-F28P65X 的第3.1.2节。

    数据表中详细介绍了一些电源启动要求、除了绝对最大额定值外、还需要遵循这些要求、以免损坏器件。 如果您遵循用户指南中的电源域说明、这将减轻对器件的损坏。

    此致、

    Peter