请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28P550SJ 工具与软件:
大家好!
正如标题所示、我们使用的是连接到3.3V 的外部 VREFHI 配置。 不过、我们已经注意到 DAC 输出可以达到3.3V、该值不同于数据表中指示的最大值2.5V。 文档中是否存在错误、或者是否有其他因素可能导致此问题? 谢谢!

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好!
正如标题所示、我们使用的是连接到3.3V 的外部 VREFHI 配置。 不过、我们已经注意到 DAC 输出可以达到3.3V、该值不同于数据表中指示的最大值2.5V。 文档中是否存在错误、或者是否有其他因素可能导致此问题? 谢谢!