This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:DAC 输出电压与外部 VREFHI 3.3V

Guru**** 2386990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1450407/tms320f28p550sj-dac-output-voltage-with-external-vrefhi-3-3v

器件型号:TMS320F28P550SJ

工具与软件:

大家好!

正如标题所示、我们使用的是连接到3.3V 的外部 VREFHI 配置。 不过、我们已经注意到 DAC 输出可以达到3.3V、该值不同于数据表中指示的最大值2.5V。 文档中是否存在错误、或者是否有其他因素可能导致此问题? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您将这一点带入我的注意力。 这是文档中的一个错误。 DAC 输出可高达3.3V。 将在下一个版本中修复。

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hadi:

    感谢你的帮助。

    此致、

    Randy