This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:可以用来对 ADC 进行采样的最大采样时间

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1450092/tms320f28379d-maximum-sample-time-that-i-can-use-to-sample-adc

器件型号:TMS320F28379D

工具与软件:

您好!

ADC 采样率能否达到2MSPS?

我使用的采集窗口大小为15。  

但当以800ksps 的采样率使用 ADC 时、我看到的样本数较少

我将尝试对50kHz 正弦波进行采样。

当超过800千个样本/秒时、我的结果中存在差异

 可以使用多长时间对 ADC 采样?

谢谢!

Mukul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    Unknown 说:
    ADC 采样率能否达到2MSPS?

    是的、这是可能的。  

    [报价 userid="458998" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1450092/tms320f28379d-maximum-sample-time-that-i-can-use-to-sample-adc 我在超过800ksamples/sec 时发现我的结果有差异

    当您增加采样频率时、会增加 ADC 引脚消耗的电流。  https://www.ti.com/lit/spract6

    您的电路是否支持此功能?  

     可以使用什么最大采样时间对 ADC 进行采样?

    此致、

    Ben Collier