请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D 工具与软件:
您好!
ADC 采样率能否达到2MSPS?
我使用的采集窗口大小为15。
但当以800ksps 的采样率使用 ADC 时、我看到的样本数较少
我将尝试对50kHz 正弦波进行采样。
当超过800千个样本/秒时、我的结果中存在差异
可以使用多长时间对 ADC 采样?
谢谢!
Mukul
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
ADC 采样率能否达到2MSPS?
我使用的采集窗口大小为15。
但当以800ksps 的采样率使用 ADC 时、我看到的样本数较少
我将尝试对50kHz 正弦波进行采样。
当超过800千个样本/秒时、我的结果中存在差异
可以使用多长时间对 ADC 采样?
谢谢!
Mukul
您好!
Unknown 说:ADC 采样率能否达到2MSPS?
是的、这是可能的。
[报价 userid="458998" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1450092/tms320f28379d-maximum-sample-time-that-i-can-use-to-sample-adc 我在超过800ksamples/sec 时发现我的结果有差异当您增加采样频率时、会增加 ADC 引脚消耗的电流。 https://www.ti.com/lit/spract6
您的电路是否支持此功能?
可以使用什么最大采样时间对 ADC 进行采样?

此致、
Ben Collier