This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039:MCAN 自动计时功能?

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1452001/tms320f280039-mcan-autobusontime-function

器件型号:TMS320F280039

工具与软件:

尊敬的专家:

我要求为我的客户提供服务。

使用 MCAN 时、当 CAN 总线上有错误帧时、MCAN 将不再接收和发送数据、并且不会配置相关的中断逻辑。 它可以在很短的时间内恢复、但如果错误帧持续时间过长、则无法恢复。 然而,在使用传统的 CANA 时不存在这种问题。 CANA 具有配置自动定位时间的功能、如下所示:

mcan 是否也具有相同的自动恢复功能、或者应该配置哪些寄存器? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的绍兴市:

    CAN 2.0不支持自动总线恢复、在检测到总线关断后经过一段预定时间后、IP 本身会重新初始化 CAN。  MCAN 没有自动总线开启功能。  在检测到总线关闭情况后、用户必须管理 MCAN 初始化。

    此致、

    Joseph