This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我正在按照 TI 的 C2000 GUI Composer 教程创建一个 GUI Composer 工程。 在"新建项目向导"的第一页、我需要上传"桌面快捷方式图标"和"窗口图标"。 否则、"下一步"按钮将显示为灰色、我无法进入下一步。 本教程没有显示这是必需的、但选中了"Enable TI-branding"复选框。 在 Real Wizard 上、此复选框不存在。 我将按照教程的说明使用云版本。
令人沮丧的是、TI 不提供他们特定于国家/地区的技术支持的联系方式、但我紧急需要帮助。
谢谢
您好!
您使用的是 GCv2还是 GCv3? 在任何情况下、我都看到了两者中的"启用 TI-branding"复选框。 请提供一个屏幕截图。
如果你使用的是 GCv3、那么你只需按照实验课程中的说明单击确定(OK)、这是因为目标连接是单独配置的。 图标是可选的。 您只需要项目和应用程序的名称
谢谢
Ki
您好!
感谢您的回答。 是的、这是 GCv3 -我实际上发现 v3教程的第二部分是不同的、我设法按照指示完成了该过程。 不过、当我点击"Run"时、会生成 GUI、但它没有连接到 F28379D Launchpad。 它也没有产生任何错误、这表明它甚至没有尝试进行连接。 实际上、我故意在目标配置的 ProgramOrBinPath 框中给出了一个错误的路径、但它似乎无关紧要。
顺便说一下、下面复制了新项目向导的屏幕截图。 出于某种原因、它没有上述复选框。
但是、当我点击"运行"时、虽然生成了 GUI、但它并未连接至 F28379D launchpad。 它也没有产生任何错误,表明它甚至没有尝试连接。
研讨会的步骤7至11似乎存在一些问题。 请确认已执行这些步骤。 如果是、请导出您的 GCv3项目(File -> Export -> Project)并将其附加到本主题中、以便我可以看一下
顺便说一句、下面复制了新项目向导的屏幕截图。 出于某种原因、它没有上述复选框。 [报价]这确实很奇怪。 我今天再次看了一下复选框:
您正在使用什么浏览器?
您好、 我使用的是 Edge。 我现在尝试使用 Chrome。 我会让你知道结果。 谢谢
您好!
我在 Chrome 上再次完成了整个流程。 每个步骤都与教程中的步骤相同、但仍然没有连接。 我导出了工程、但无法在此处附加 zip 文件。 已尝试使用"Insert"->"Image/Video/file"、但对话框中没有"浏览"按钮供我选择文件(下面的屏幕截图)。 还试图将文件直接拖放到这里并失败。
供参考:
请帮助、因为这对我的工作来说是紧急的。
谢谢
已尝试使用 Insert->Image/Video/file、但对话框中没有"浏览"按钮供我选择文件
按下"上传"文本以插入图像
谢谢你。
您的项目看上去一切正常。 这对我来说很好。 请观看下面的视频:
e2e.ti.com/.../GCv3_5F00_workshop.mp4
刷写程序需要经过日志时间、否则一切都正常运行。
您是否未在左下角看到与我的视频类似的各种"正在连接"和"正在加载"消息?
谢谢
Ki
尊敬的 Ki:
感谢您的帮助。 这一次、我看到了底部状态栏。 它尝试连接、但失败、显示此消息
展开箭头:"XDS Disconnected (XDS Disconnected (Error:...) )"
但是、我可以顺利连接 CCS、并且在运行 GUI 时 CCS 没有使用 USB 串行端口。
使用的主机操作系统和 Web 浏览器是什么?
Windows 10 Enterprise、Google Chrome
您是否可以尝试卸载然后重新安装 TI Cloud Agent?
可以转至 Windows Add/Remove Programs、然后查找"TI Cloud Agent"、并选择将其卸载。
重新安装 TI Cloud Agent、但仍出现相同的连接错误。
大家好、我想补充一点信息。 如果我卸载 TI Cloud Agent 并尝试运行 GUI Composer、则会收到一条消息、指出未安装 Cloud Agent。 如果我重新安装代理并再次运行 GUI、我不会收到此消息。 这表明云代理实际上正在运行、对吧?
如果我重新安装代理并再次运行 GUI、我将不会收到此消息。 这表明云代理实际正在运行、对吗?
它是否像视频中那样显示"Hardware Connected"? GC 应用程序是否如视频中所示按预期运行?
您好、否、我仍然遇到上述连接问题。 我只是说云代理似乎在工作、但连接仍然失败。
您好!
很抱歉耽误你的时间。 我是在度假、最近又回来了。
您是否能够成功使用 dev.ti.com 上其他基于云代理的工具(例如 CCS Cloud 或在线 UniFlash)?
谢谢
Ki
嗨,我没有尝试这些,但只是一个更新-它可能给你一些线索。
有一天我成功地连接了一个,但今天早上当我尝试再次"运行"时,我收到一条消息,说云代理已过时(这是从来没有见过)。 我被提示下载它,虽然我注意到它实际上是相同的软件包与已经安装的软件包. 我以任何方式重新安装了它、但之后连接无法再次正常工作(与上面相同的故障消息)。
这真的很令人沮丧。 与旧器件一样、您是否具有适用于 F28379器件的 GUI? 或者客户必须使用 GUI 设计器为新器件设计他们自己的 GUI?
非常感谢
我收到下载的提示、尽管我注意到它实际上与已安装的软件包相同、但我还是下载了该软件包。 我以任何方式重新安装了它,但之后连接不能再次工作(与上面相同的故障消息)。
有意思。 是否可以禁用任何防病毒/安全软件以查看是否存在一些干扰?
您正在使用什么浏览器?
如果您还能快速查看是否能在 CCS Cloud 中连接至目标、这将非常有用。
您是否具有适用于 F28379器件的 GUI (与适用于旧器件的 GUI 完全相同)? 或者客户必须使用 GUI 设计器为新器件设计自己的 GUI?
我会为该问题创建一个新的 E2E 主题、因为器件专家可以最好地回答这个问题。
更新:我没有尝试云 CCS、因为担心它会更改设置以使我的离线版本无法运行。
我尝试在另一台 PC 上重新安装了 TI 云代理、但它的工作原理是、我在出现问题的同一台笔记本电脑上创建了单独的用户帐户、并重新安装了 TI 云代理。 它起作用了!
所以、它可能是由不同 GUI 以前的所有试用安装导致的混乱注册表?
我尝试在另一台 PC 上重新安装了 TI 云代理、但该操作成功实现了在同一台笔记本电脑上创建了单独的用户帐户、该笔记本电脑出现了问题并重新安装了 TI 云代理。 它工作正常!
很高兴听到!
所以、这可能是一个混乱的注册表、由不同 GUI 以前的所有试用安装导致的? [报价]增益值。 我希望当您手动卸载它时、它可以清理东西。
也许。 我希望当你手动卸载它时,它可以清理东西。[/报价]对于有问题的用户帐户、在卸载 ti cloud agent 后、或许可以尝试清理此文件夹:
C:\Users\ \TICloudAgent
然后重试、看看这是否有帮助。
大家好、刚刚进行了详细检查。 除了可以从 Windows Apps 列表中卸载已安装的 TI Cloud Agent 之外、在以下安装中还存在云代理文件夹及其批处理文件等
C:\Users\ \guicomposer\runtime\gcruntime.v13\runtime\TICloudAgentHostApp
C:\TI\ccs1281\ccs\ccs_base\cloudagent
C:\TI\uniflash_8.8.1\TICloudAgentHostApp
这些会导致问题吗?
C:\Users\ \guicomposer\runtime\gcruntime.v13\runtime\TICloudAgentHostApp
C:\TI\ccs1281\ccs\ccs_base\cloudagent
C:\TI\uniflash_8.8.1\TICloudAgentHostApp
[报价]这些将特定于相关的应用。
使用在线云代理(如 GC Designer)时、它将使用 C:\Users\中的云代理 \TICloudAgent
好的、谢谢。 我刚刚完全删除了相关文件夹并重新安装了代理、但仍然不起作用。 我放弃了。
奇怪的是、我实际上可以使用 CCS Cloud -生成、下载和调试所有工作。
大家好、我现在需要 GC 设计人员的帮助。 我应该发布新主题吗?
您好、我现在需要 GC 设计人员的帮助。 我是否应该发布新主题?[/QUOT]请。