This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:C2000 GUI Composer 问题-上传图标

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1438479/tms320f28379d-c2000-gui-composer-issue---upload-icons

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

我正在按照 TI 的 C2000 GUI Composer 教程创建一个 GUI Composer 工程。 在"新建项目向导"的第一页、我需要上传"桌面快捷方式图标"和"窗口图标"。 否则、"下一步"按钮将显示为灰色、我无法进入下一步。 本教程没有显示这是必需的、但选中了"Enable TI-branding"复选框。 在 Real Wizard 上、此复选框不存在。 我将按照教程的说明使用云版本。

令人沮丧的是、TI 不提供他们特定于国家/地区的技术支持的联系方式、但我紧急需要帮助。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您使用的是 GCv2还是 GCv3? 在任何情况下、我都看到了两者中的"启用 TI-branding"复选框。  请提供一个屏幕截图。

    如果你使用的是 GCv3、那么你只需按照实验课程中的说明单击确定(OK)、这是因为目标连接是单独配置的。 图标是可选的。 您只需要项目和应用程序的名称

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的回答。 是的、这是 GCv3 -我实际上发现 v3教程的第二部分是不同的、我设法按照指示完成了该过程。 不过、当我点击"Run"时、会生成 GUI、但它没有连接到 F28379D Launchpad。 它也没有产生任何错误、这表明它甚至没有尝试进行连接。 实际上、我故意在目标配置的 ProgramOrBinPath 框中给出了一个错误的路径、但它似乎无关紧要。  

    顺便说一下、下面复制了新项目向导的屏幕截图。 出于某种原因、它没有上述复选框。  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但是、当我点击"运行"时、虽然生成了 GUI、但它并未连接至 F28379D launchpad。 它也没有产生任何错误,表明它甚至没有尝试连接。

    研讨会的步骤7至11似乎存在一些问题。 请确认已执行这些步骤。 如果是、请导出您的 GCv3项目(File -> Export -> Project)并将其附加到本主题中、以便我可以看一下  

    顺便说一句、下面复制了新项目向导的屏幕截图。 出于某种原因、它没有上述复选框。  [报价]

    这确实很奇怪。 我今天再次看了一下复选框:

    您正在使用什么浏览器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 我使用的是 Edge。 我现在尝试使用 Chrome。 我会让你知道结果。 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在 Chrome 上再次完成了整个流程。 每个步骤都与教程中的步骤相同、但仍然没有连接。 我导出了工程、但无法在此处附加 zip 文件。 已尝试使用"Insert"->"Image/Video/file"、但对话框中没有"浏览"按钮供我选择文件(下面的屏幕截图)。 还试图将文件直接拖放到这里并失败。

    供参考:

    • GUI Composer Runtime 和 TICloudAgent Bridge 均已安装。  
    • 通过实验1构建的程序运行正常且在处理器中运行- LaunchPad 上的红色 LED 闪烁。
    • 串行连接应该没有问题、因为我可以使用 CCS 下载和调试程序

    请帮助、因为这对我的工作来说是紧急的。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已尝试使用 Insert->Image/Video/file、但对话框中没有"浏览"按钮供我选择文件

    按下"上传"文本以插入图像

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LED_5F00_1.zip

    它在这里。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    您的项目看上去一切正常。 这对我来说很好。 请观看下面的视频:

    e2e.ti.com/.../GCv3_5F00_workshop.mp4

    刷写程序需要经过日志时间、否则一切都正常运行。

    您是否未在左下角看到与我的视频类似的各种"正在连接"和"正在加载"消息?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    感谢您的帮助。 这一次、我看到了底部状态栏。 它尝试连接、但失败、显示此消息

       

    展开箭头:"XDS Disconnected (XDS Disconnected (Error:...) )"

    但是、我可以顺利连接 CCS、并且在运行 GUI 时 CCS 没有使用 USB 串行端口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用的主机操作系统和 Web 浏览器是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Windows 10 Enterprise、Google Chrome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否可以尝试卸载然后重新安装 TI Cloud Agent?

    可以转至 Windows Add/Remove Programs、然后查找"TI Cloud Agent"、并选择将其卸载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    重新安装 TI Cloud Agent、但仍出现相同的连接错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我想补充一点信息。 如果我卸载 TI Cloud Agent 并尝试运行 GUI Composer、则会收到一条消息、指出未安装 Cloud Agent。 如果我重新安装代理并再次运行 GUI、我不会收到此消息。 这表明云代理实际上正在运行、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我重新安装代理并再次运行 GUI、我将不会收到此消息。 这表明云代理实际正在运行、对吗?

    它是否像视频中那样显示"Hardware Connected"? GC 应用程序是否如视频中所示按预期运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、否、我仍然遇到上述连接问题。 我只是说云代理似乎在工作、但连接仍然失败。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间。 我是在度假、最近又回来了。

    您是否能够成功使用 dev.ti.com 上其他基于云代理的工具(例如 CCS Cloud 或在线 UniFlash)?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,我没有尝试这些,但只是一个更新-它可能给你一些线索。

    有一天我成功地连接了一个,但今天早上当我尝试再次"运行"时,我收到一条消息,说云代理已过时(这是从来没有见过)。 我被提示下载它,虽然我注意到它实际上是相同的软件包与已经安装的软件包. 我以任何方式重新安装了它、但之后连接无法再次正常工作(与上面相同的故障消息)。

    这真的很令人沮丧。 与旧器件一样、您是否具有适用于 F28379器件的 GUI? 或者客户必须使用 GUI 设计器为新器件设计他们自己的 GUI?

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我收到下载的提示、尽管我注意到它实际上与已安装的软件包相同、但我还是下载了该软件包。 我以任何方式重新安装了它,但之后连接不能再次工作(与上面相同的故障消息)。

    有意思。 是否可以禁用任何防病毒/安全软件以查看是否存在一些干扰?

    您正在使用什么浏览器?

    如果您还能快速查看是否能在 CCS Cloud 中连接至目标、这将非常有用。

    您是否具有适用于 F28379器件的 GUI (与适用于旧器件的 GUI 完全相同)? 或者客户必须使用 GUI 设计器为新器件设计自己的 GUI?

    我会为该问题创建一个新的 E2E 主题、因为器件专家可以最好地回答这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新:我没有尝试云 CCS、因为担心它会更改设置以使我的离线版本无法运行。

    我尝试在另一台 PC 上重新安装了 TI 云代理、但它的工作原理是、我在出现问题的同一台笔记本电脑上创建了单独的用户帐户、并重新安装了 TI 云代理。 它起作用了!

    所以、它可能是由不同 GUI 以前的所有试用安装导致的混乱注册表?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尝试在另一台 PC 上重新安装了 TI 云代理、但该操作成功实现了在同一台笔记本电脑上创建了单独的用户帐户、该笔记本电脑出现了问题并重新安装了 TI 云代理。 它工作正常!

    很高兴听到!

    所以、这可能是一个混乱的注册表、由不同 GUI 以前的所有试用安装导致的?  [报价]

    增益值。  我希望当您手动卸载它时、它可以清理东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    也许。  我希望当你手动卸载它时,它可以清理东西。[/报价]

    对于有问题的用户帐户、在卸载 ti cloud agent 后、或许可以尝试清理此文件夹:

    C:\Users\ \TICloudAgent

    然后重试、看看这是否有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、刚刚进行了详细检查。 除了可以从 Windows Apps 列表中卸载已安装的 TI Cloud Agent 之外、在以下安装中还存在云代理文件夹及其批处理文件等  

    C:\Users\ \guicomposer\runtime\gcruntime.v13\runtime\TICloudAgentHostApp

    C:\TI\ccs1281\ccs\ccs_base\cloudagent

    C:\TI\uniflash_8.8.1\TICloudAgentHostApp

    这些会导致问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="631146" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1438479/tms320f28379d-c2000-gui-composer-issue---upload-icons/5569421 #5569421"]

    C:\Users\ \guicomposer\runtime\gcruntime.v13\runtime\TICloudAgentHostApp

    C:\TI\ccs1281\ccs\ccs_base\cloudagent

    C:\TI\uniflash_8.8.1\TICloudAgentHostApp

    [报价]

    这些将特定于相关的应用。

    使用在线云代理(如 GC Designer)时、它将使用  C:\Users\中的云代理 \TICloudAgent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。 我刚刚完全删除了相关文件夹并重新安装了代理、但仍然不起作用。 我放弃了。

    奇怪的是、我实际上可以使用 CCS Cloud -生成、下载和调试所有工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我现在需要 GC 设计人员的帮助。 我应该发布新主题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、我现在需要 GC 设计人员的帮助。 我是否应该发布新主题?[/QUOT]

    请。