Thread 中讨论的其他器件:CCStudio、 C2000WARE
工具与软件:
我正在尝试运行连接到 F28P55 Launchpad 的示例 ADC_EX10_MULTIPLE_SoC_EPWM (RAM CPU1)。 示例随附的目标配置文件适用于 F28P65。 我创建了一个新的目标配置文件、该文件通过了"测试连接"过程。 然而、电路板无法在调试模式下连接。 已尝试运行带映像的调试会话以及无项目的调试会话。 我收到以下错误:
IcePick_C_0:连接到目标时出错:(错误-2131 @ 0x0)无法访问器件寄存器。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电、并/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、降低 TCLK)。 (仿真软件包20.0.0.3264)
我已多次重置整个系统。
首次连接时、固件对 XDS110进行了更新。
在"Device Manager"中、串行 COM 端口看起来正常。
对于如何调试该问题、您有什么想法吗?
谢谢!