This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28P55X:无法使用 CCS 20 (基于 Theia)连接到目标

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1451497/launchxl-f28p55x-fail-to-connect-to-target-using-ccs-20-theia-based

器件型号:LAUNCHXL-F28P55X
Thread 中讨论的其他器件:CCStudioC2000WARE

工具与软件:

我正在尝试运行连接到 F28P55 Launchpad 的示例 ADC_EX10_MULTIPLE_SoC_EPWM (RAM CPU1)。 示例随附的目标配置文件适用于 F28P65。 我创建了一个新的目标配置文件、该文件通过了"测试连接"过程。 然而、电路板无法在调试模式下连接。 已尝试运行带映像的调试会话以及无项目的调试会话。 我收到以下错误:

IcePick_C_0:连接到目标时出错:(错误-2131 @ 0x0)无法访问器件寄存器。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电、并/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、降低 TCLK)。 (仿真软件包20.0.0.3264)  

我已多次重置整个系统。  

首次连接时、固件对 XDS110进行了更新。  

在"Device Manager"中、串行 COM 端口看起来正常。  

对于如何调试该问题、您有什么想法吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作为附加信息、该电路板 在通过 CCS 12.8.0.00012运行时连接正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lenio:

    您能否确认您在 CCS Theia 安装中安装的 C2000器件支持文件的版本?

    我能够在我的最后重现这个问题 我将这篇文章转发给 CCS 团队和器件支持人员。

    此致、

    Ozino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    详细信息

    版本:20.0.0.12__1.6.0

    默认与代码 API:1.92.2

    与代码兼容性进行比较

    扩展名列表

    • @CCS/CCStudio 20.0.0
    • @CCS/CCSTUDIO-DEBUG 20.0.0
    • @CCS/CCStudio-Getting Started 20.0.0
    • @CCS/CCStudio-guicomposer 20.0.0
    • @CCS/CCStudio-PLUGIN 20.0.0
    • @CCS/CCSTUDIO-PROJECT 20.0.0
    • @CCS/CCStudio-support 20.0.0
    • @CCS/CCSTUDIO-TRACE-CONFIG 20.0.0
    • @CCS/CCSTUDIO-TRACE-VIEWER 20.0.0
    • @CCS/CCSTUDIO-UPDATER 20.0.0
    • @theia/批量编辑1.53.2.
    • @theia/Callarchiture 1.53.2.
    • @Teia/协作1.53.2.
    • @theia/控制台1.53.2.
    • @theia/核心1.53.2.
    • @theia/debug 1.53.2
    • @theia/dev-container 1.53.2.
    • @theia/editor 1.53.2.
    • @theia/editor-preview 1.53.2.
    • @theia/电子1.53.2.
    • @Ω 端子/外部端子1.53.2
    • @theia/file-search 1.53.2.
    • @theia/filesystem 1.53.2.
    • @theia/键映射1.53.2.
    • @方向/标记1.53.2.
    • @theia/messages 1.53.2.
    • @theia/指标1.53.2.
    • @theia/mini-browser 1.53.2.
    • @theia/摩纳哥1.53.2.
    • @theia/navigator 1.53.2.
    • @Teia/笔记本1.53.2.
    • @theia/大纲视图1.53.2.
    • @theia/输出1.53.2
    • @theia/plugin-dev 1.53.2.
    • @theia/插件外部1.53.2.
    • @theia/插件外部无头1.53.2.
    • @thia/plugin-ext-vscode 1.53.2.
    • @theia/preferences 1.53.2.
    • @theia/preview 1.53.2.
    • @theia/过程1.53.2.
    • @theia/property-view 1.53.2.
    • @theia/远程1.53.2.
    • @theia/SCM 1.53.2.
    • @theia/scm-Extra 1.53.2.
    • @在工作区内搜索1.53.2
    • @theia/次窗1.53.2.
    • @theia/task 1.53.2
    • @Ω 端子/端子1.53.2
    • @theia/测试1.53.2
    • @theia/timeline 1.53.2.
    • @theia/toolbar 1.53.2.
    • @theia/类型层次1.53.2.
    • @theia/用户存储1.53.2.
    • @Ω theia/可变旋转变压器1.53.2
    • @theia/VSX-REGISTRY 1.53.2.
    • @theia/workspace 1.53.2.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、尝试更新到最新的器件支持文件失败、因为我在尝试执行更新时无法选中复选框。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我有同样的问题、无法更新文件。  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我看到的。

    CCSv12.8.1

    我将为 P55X LaunchPad 导入 ACD_EX10_MULTIPLE_SoC_EPWM 项目

    目标配置适用于 P55x 而不是 P65x。   

    这是我的工作区中的项目。

    该项目包含2个可能会出现问题的目标配置文件。  将 LaunchPad 1设置为"Active and Default"。

    以下是用于确认其是否适用于 P55x 的目标配置的内容

    测试连接通过。

    启动调试会话可行。

    CCSv20.0.0

    将工程导入我的工作区:

    将 LaunchPad 配置设置为处于活动状态:

    确认它适用于 P55x (我没有更改任何内容)

    启动调试器:

    我有点困惑。 在最初的帖子中、它提到该工程是为 P65x 设置的。 这对我来说不是这样。  这使我认为 P65x 项目是误选的。   

    如果我为 P65x LaunchPad 导入相同的示例、然后将目标配置更改为 TMS320F28P550SJ9、则测试连接不会通过。  如果滚动到底部、则扫描链验证失败。

    如果我查看 XDS110的设置、会发现它们是不同的。  P65x 配置将其设置为 JTAG 模式、P55x 配置为 cJTAG。

    这正是 P55x LaunchPad 的要求。

    这样才能避免出现问题。  1) 1)尝试 P55x LaunchPad 示例。  我正在使用 C2000Ware 5.04、这正是 CCS 中的项目向导应该使用的。 我无法重现为 P65x 设置的问题。  2) 2)如果在导入 P55x 示例且它具有 P65x 的目标配置时、将目标配置从 P65x 更改为 P55x、则需要更改与 XDS110关联的设置。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    感谢您的详细回答。 我唯一遗漏的步骤是将 LP 设置为活动目标配置文件。 现在一切正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、感谢您提供的信息。

    您是否已获得有关无法更新 CCS Linux 中工具的更新。 请参阅 Lenio 和我自己的前几张截图。 我无法选择该复选框来开始更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ozino,

    安装更新应该可以正常工作。 选择/取消选择要安装的系统时出现问题。

    我刚刚在我的最后安装了更新   

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有解决问题的方法可以选择要安装的产品? 我仍然无法在最后选择它们

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只有2个可用更新、默认情况下、它们处于选中状态。 C29和 SP-MCU。

      

    只需点击"install"。  请注意、如果您在 CCS 中的设置中设置了 TI 代理、则需要清除该设置、才能继续进行更新安装。

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些是我的代理设置、更新未运行。 有什么建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lenio

    你看到我上一篇文章中的对话吗?  "安装"按钮是否处于活动状态?  您单击时会出现任何类型的错误消息?

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安装按钮处于活动状态、但上面的选项显示为灰色。 点击安装按钮、窗口会消失、但没有真正安装任何内容。 重复该过程后、同一更新仍处于挂起状态。 但是、当收集屏幕快照并在今天将其发布到这里时、这次确实安装了更新。 这很难理解、因为自我上次打开 CCS 以来、行为发生了变化。 现在一切都是不可思议的好。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    灰色的复选框是一个可以修复的错误。   

    昨天早些时候我看到了与你类似的东西。  我试图确定 某个设置是否导致了它、它开始工作了。  我知道服务器上有一个问题已解决。  可能正在摆弄这些设置导致某些内容需要刷新?