This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000-CGT:C2000代码生成工具 v22.6.0.1.LTS 的 Theia 支持

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C28346

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1452672/c2000-cgt-theia-support-for-c2000-code-generation-tools-v22-6-1-lts

器件型号:C2000-CGT
Thread 中讨论的其他器件:TMS320C28346

工具与软件:

您好!

我们目前正在使用 Code Composer Studio、有兴趣升级到新的 IDE Theia。 现在的问题是 Theia 是否已经支持我们的编译器和调试器。

我们将  C2000代码生成工具 v22.6.0.1.LTS 编译器与 XDS200 JTAG 仿真器一起用于 TMS320C28346。 是如何工作的。

它是否已与 Theia 配合工作? 如果没有、是否有计划在不久的将来将其包括在内?

BR

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我们将  C2000代码生成工具 v22.6.1.LTS 编译器与 XDS200 JTAG 仿真器用于 TMS320C28346。 在 Code Composer 中、这是有效的。[/QUOT]

    是的、CCS v20支持此环境。

    谢谢

    Ki