请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:C2000-CGT Thread 中讨论的其他器件:TMS320C28346
工具与软件:
您好!
我们目前正在使用 Code Composer Studio、有兴趣升级到新的 IDE Theia。 现在的问题是 Theia 是否已经支持我们的编译器和调试器。
我们将 C2000代码生成工具 v22.6.0.1.LTS 编译器与 XDS200 JTAG 仿真器一起用于 TMS320C28346。 是如何工作的。
它是否已与 Theia 配合工作? 如果没有、是否有计划在不久的将来将其包括在内?
BR
Daniel