This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:如何在 CCS 中指定链接资源的位置

Guru**** 2932400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1453500/tms320f28379d-how-to-specify-the-location-of-the-linked-resources-in-ccs

器件型号:TMS320F28379D

工具与软件:

您好!

我将使用28379D controlCARD、并尝试获取 CPU1和 CPU2来进行相互通信。 我有一个用于 CPU1和 CPU2的头文件和源代码文件的公共文件夹。 链接的资源只有3个按钮:"编辑"、"转换"和"删除"。

我尝试在网上搜索此答案、但未找到任何答案。

有人可以告诉我如何指定 CPU1和 CPU2之间链接的资源的位置吗? 怎么做?

谢谢!

Hongmei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hongmei:  

    [quote userid="267327" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1453500/tms320f28379d-how-to-specify-the-location-of-the-linked-resources-in-ccs 链接的资源只有3个按钮:编辑、转换和删除。

    您在哪里看到此视频?  

    您是否打算在项目构建中指定外部#include?  如果文件具有#include "filename"、编译器会在 include_path 中提到的文件夹中搜索文件。  您可以通过导航到 Project Properties > C2000 Compiler > Include Options 来执行此操作、从而在其中指定目录路径。 您将必须对两个 CPU 的项目执行此操作。

    如果我的理解有误、请告知我。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    我最终找到了文件的链接位置。 我在 A 文件夹中有一些文件、我想使 A 文件夹中的文件与 cpu01项目下的 B 文件夹和 cpu02项目下的 C 文件夹共享。 链接后,文件变得没有任何内容(幸运的是我有一个副本)。 我怎么能做到这一点?  如何将这些链接文件放在 cpu01中的项目的直接下方、而不是文件夹 B 中?

    谢谢!

    Hongmei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hongmei:

    您是否已尝试在编译器中指定包含路径?

    您需要为此创建一个生成变量。 可以从"Project Properties"->"Build"->"Variables"选项卡创建该工程。 然后、将该变量添加到编译器的包含搜索路径中(在"Project Properties"->"Build"->"Compiler"->"Include Options"->"-"include_path"下。 这会将变量指向的目录添加到#include 文件搜索路径列表。

    有关将资源链接到不同项目的更多详细信息、 请单击此处

    此致!

    Matt