主题中讨论的其他器件:SysConfig
工具与软件:
尊敬的 Champ:
我要求为我的客户提供服务。
(1)。 在100PZ 引脚中、引脚41与 GPIO231和 GPIO253相对应、如何配置寄存器来决定在 引脚上使用哪个 GPIO? 我看到有一个名为 AGPIOCTRLH 的寄存器、该位。 GPIO253决定启用或禁用 AGPIO 功能、用户是否可以使用该位来区分引脚 GPIO231 (启用 AGPIO)和 GPIO253 (禁用 AGPIO)?
(2)。 如果是、 中 AGPIOCTRLH 寄存器的 Driverlib 函数没有相应的寄存器、那么用户应该调用 GPIO_setAnalogMode API、对吧?
(3)。 如何在 SysConfig 中将引脚41配置为 GPIO231/GPIO253? 使用 CCS12.8.1 IDE 时、 引脚只能配置为 GPIO253、专家是否会在 GUI 中明确显示该设置?
谢谢。此致、
Johnny