This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280039C:LAUNCHXL-F280039C

Guru**** 2620755 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280039C, MSP432E401Y, TMDSCNCD280039C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1448708/launchxl-f280039c-launchxl-f280039c

器件型号:LAUNCHXL-F280039C
主题中讨论的其他器件: MSP432E401YTMDSCNCD280039C

工具与软件:

昨天我把 Theia1.5升级到了 CCS20...安装结束时、有人问我要允许升级到 XDS110固件。

这似乎只是做了,其余的一天,我的项目/系统工作正常.

第二天、LaunchXL-F280039C 上的开关未进行单铃枚举、随后的"开始调试"失败、指示 XDS110不可连接的错误、我应阅读 XDSDFU.exe 自述文件并跟踪问题。

问题1:是否有其他人有此 XDS110固件升级导致的问题?

当我按照 xdsufu.exe 的说明操作时、返回了上述诊断。 请注意-e 以查找 USB 设备。

Q2:"无法加载 libusb"是什么意思? 这是否意味着它不能得到参考 libusb 因为它在错误的目录或主机 PC 上的东西-即找不到它?

或者它是否意味着它无法将 USB ID 等"加载"到 XDS110芯片 PIE 中? (意味着 Tiva 器件已"砖化"(?) =无响应)

如果 USB 端口为 U/S、我将跟随 JTAG 复位并努力开启。

我在论坛主题列表中找不到 XDS110固件问题。 希望这不是普遍的 CCS20安装问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Don、您好!  

    我正面临同样的问题! 这里的提示帮助解决了这一问题(暂时):

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1374638/lp-am263p-xds-110-firmware-update-failure/5282507#5282507

    我做了什么:

    • 断开 USB 电缆
    • 将 MSP432E 的引脚97拉至 GND (使用小电缆)
    • 连接 USB
    • 等待几秒钟、拔下针脚97的接地连接
    • xdsdfu -e   => XDS110现已找到!
    • xdsdfu.exe -c 1 -f firmware_3.0.0.33.bin -r   =>进行固件更新
    • 完成后、XDS110将显示在器件管理器中!!

    但是、如果我对电路板进行下电上电、它会再次失败、设备管理器无法检测到。

    如果您的正在使用此过程再次工作(至少直到下一次电源循环)、您可以尝试一下吗?

    谢谢!
     Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    您是否也尝试了再次刷写引导加载程序?

    请参阅 https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__ALFqIj4dX6S.TZRERoSphA__xdsdebugprobes__FUz-xrs__LATEST 中的"刷写引导加载程序"部分

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:  

    刷写引导加载程序没有帮助。 我尝试了几次" xdsdfu -b boot_loader.bin -r "这一步,但马上就结束了。 不确定是否刷写了内容:

    C:\ti\ccs2000\ccs\ccs_base\common\uscif\xds110> xdsdfu -b boot_loader.bin -r

    USB 设备固件升级实用程序
    版权所有(c) 2008-2019德州仪器(TI)公司。 保留所有权利。

    更换引导加载程序可能会导致 XDS110不可用。
    是否要继续(是/否)? y
    正在扫描支持的 XDS110器件的 USB 总线...

    正在将 boot_loader.bin 下载到设备...

    现在、经过多次尝试和测试、当我在上电期间将引脚97拉至 GND 时、XDS110不再进入 DFU 模式。 而且、将调试器连接到 MSP432几乎是不可能的、因为我需要将导线焊接到 JTAG 引脚。  

    谢谢!
     Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我一直在使用我的 F280039C controlCARD 进行实验。 它还具有用于 XDS110器件的 MSP432E401Y。 我使用 CCS 20更新固件和引导加载程序时没有问题。 下电上电后、仍然可以检测到器件、并且可以将其用于调试

    我将订购 LaunchPad、看看问题是否特定于 LaunchPad。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、罗伯特。。 很抱歉、我昨天没有行动。。。。我尝试了相同的程序、把模块连接到 pin97、并连接 CRO、以查看模块是可以操作的、但 USB 仍然没有连接到 Msoft PC 主机。 叹息。 没有快乐的刺痛...所以我不能采取下一步重新加载闪存。 xdsdfu.exe 的-e 属性提供了"无法加载 libusb"与以前相同。

    我想我将诉诸控制卡组件和今天测试这个...虽然可怜的老淇做他的魔术与 TI 和数字出了问题?

    我想知道有多少 LaunchXL F280039C 用户报告了在下载 CCS20后断开 USB 连接? 似乎没有有关 XDS110问题的论坛标题? 规避 此问题似乎很困难...如果我们丢失了对 Launchpad 的编程附件、该怎么办? 它消失了… 除非有现场实用硬件模块来重新建立 USB 连接.... ????

    为什么 仍然需要升级 XDS110?

    Rgds

    请勿使用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki & Robert ...这是问题吗?

    我确信我在下载 CCS20 IDE 时启动了 LaunchXLF280039C 并运行了我的应用程序...可以从 XDS110安装说明中查看这一点!

    "安装说明

    • 确保未插入 XDS110
    • 如果使用嵌入式 XDS110、请安装 Code Composer Studio 6.1.0或更高版本、如果使用独立的 XDS110、请安装7.0.0或更高版本。
    • 插入 XDS110。 系统应能正确识别它。"

    未提及未使用 XDS110的后果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ki & Robert ...这是问题吗?

    不太可能。 尤其是当您已经安装了之前的 CCS 版本时。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我插入我的控制卡,清空所有以前的工作/项目...首先发生的事情是"开始调试"失败,因为 Launch.json 文件是一个空的 shell . 我插入我的待机 txt……下一步

    该项目建设良好.... 但开始调试,我得到了以下:  

    ...我的团队将耗尽开发 PCB ,如果我们丢失另一个 L'Pad 或控制卡.

    请注意不要拔下调试探针(C'Card 或 L'pad )的说明,它解决了我关于上述矛盾安装说明的问题。

    我附上上面的内容以提供修订级别信息-也就是说、在哪些修订级别之间、happening...it 可能会成为有用的信息。

    所以...我加载更新还是不加载? 参考上面某处 Ki 的建议、没有从资源管理器示例文件???中加载适当的 launch.json 文件。

    最后、我提到过、我会查看 makefile 并查看.json 文件的查找位置、而不是找到位置。 但是,当我插入 json 文件 gets 在项目保存保持它..... ???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的 Ki 和 Robert。。。在 XDS110 f/w 更新以及填充 Launch.json shell 之后、将我的 TMDSCNCD280039C 控制卡插入基板后可以正常运行。 但我可以忍受...我又回到了路上!!!

    在 C'Card USB 电源下多次测试枚举成功...电源循环也是如此。 工作就像买了一个!

    我们需要另一个开发 PCB 的立场,我们可能会留在 CCards ...

    不能说这已经解决了我的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到 controlCARD 正在工作。 我很快就会获得 LaunchPad、然后看看是否有任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我很快就将收到 LaunchPad、并将查看是否存在任何问题。

    我获取了我的新 LAUNCHXL-F280039C。 我将它插入到我的电脑、检测到它工作正常。 然后、我在 CCS 20中为其创建了一个目标配置、并启动了一个调试会话。 CCS 检测到了该情况并告知我需要更新固件。 它说好,它成功地更新了固件(所以它似乎)。 然后、它成功启动了调试会话、并且我可以连接到目标! 然后、我关闭调试会话、并启动另一个会话。 仍然很好。 我终止了会话并运行了 xdsdfu -e. 找到 XDS110并具有更新的固件版本。 很好! 然后、我重新启动 launchpad (拔下 Launchpad 并将其插回)。 xdsdfu -e 报告未找到任何内容。 我曾尝试启动调试会话、当然失败了。  

    所以... 我可以重现此问题。 这似乎特定于  LAUNCHXL-F280039C。 由于工厂制造过程中存在问题、我们过去在其他 LaunchPad/EVM 上遇到过类似的问题:

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1374638/lp-am263p-xds-110-firmware-update-failure/5282507#5282507

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1385763/j722sxh01evm-unable-to-connect-to-xds110-in-ccs/5296661#5296661

    我想知道这是否可能是另一种情况。

    我将继续调查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将继续调查。

    除了每次上电时将 TDO 接地这一乏味的变通方法之外、另一个(更简单)的变通方法是在连接 USB 电缆的同时按住 LaunchPad 上的按钮 S1。 这也允许检测 XDS110。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我为此提出了一个 TT。 跟踪链接: https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-12143

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 KI ...好的 ol 保持重置,而电源启动工作,我的 L'Pad 恢复生产!

    本来应该在更早的时候尝试过-但可能以为这只是目标 MCU 复位....

    确认在加电时按住开关 S1可实现 USB 枚举并与我的 PC 连接。

    我查看了项目"EPWM_Ex9_dma"的复杂 makefile 以了解为什么 launch.json 文件被简化为 shell……我现在更确信、以某种方式更改项目名称和更改工作区会造成这个问题……  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我… 在这个沼泽里有一些鳄鱼.... 此问题仍然存在、可能是问题的原因吗?

    已枚举的 L'Pad 280039C 和所有指示似乎正在调试...但将进一步检查注册面板似乎正在更新...

    我在"Test Connection"按钮 ccmxl 编辑器屏幕上看到此消息。

    侧面问题 L'Pad 枚举和"活动"...??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    取消上次发布...我尚未停止先前的调试会话、MCU/XDS110仍在运行。 当 XDS110空闲时停止调试会话进行测试、显示没有错误...抱歉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我为此提交了一个 TT。 跟踪链接: https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-12143

    工程部门对此进行了修复。 如果您厌倦了始终按 S1键、可以尝试手动刷写下面附加的新固件:

    e2e.ti.com/.../firmware_5F00_3.0.0.34.bin.zip