主题中讨论的其他器件: MSP432E401Y、 TMDSCNCD280039C
工具与软件:
昨天我把 Theia1.5升级到了 CCS20...安装结束时、有人问我要允许升级到 XDS110固件。
这似乎只是做了,其余的一天,我的项目/系统工作正常.
第二天、LaunchXL-F280039C 上的开关未进行单铃枚举、随后的"开始调试"失败、指示 XDS110不可连接的错误、我应阅读 XDSDFU.exe 自述文件并跟踪问题。

问题1:是否有其他人有此 XDS110固件升级导致的问题?
当我按照 xdsufu.exe 的说明操作时、返回了上述诊断。 请注意-e 以查找 USB 设备。
Q2:"无法加载 libusb"是什么意思? 这是否意味着它不能得到参考 libusb 因为它在错误的目录或主机 PC 上的东西-即找不到它?
或者它是否意味着它无法将 USB ID 等"加载"到 XDS110芯片 PIE 中? (意味着 Tiva 器件已"砖化"(?) =无响应)
如果 USB 端口为 U/S、我将跟随 JTAG 复位并努力开启。
我在论坛主题列表中找不到 XDS110固件问题。 希望这不是普遍的 CCS20安装问题?