工具与软件:
尊敬的专家:
我的客户使用 LaunchPAD-280049测试 DCSM 功能。
它们将闪存配置为 Zone1安全存储器、Ls RAM 配置为 zone1不安全存储器、asm 文件显示为 ine2e.ti.com/.../7608.dcsm.asm、cmd 文件显示在 e2e.ti.com/.../7608.dcsm.cmd 中
当我加载程序时、程序可以很好地运行、主文件显示在 e2e.ti.com/.../sci_5F00_ex4_5F00_echoback.ce2e.ti.com/.../28004x_5F00_generic_5F00_flash_5F00_lnk.cmd 中、项目 cmd 文件显示在中
但是、如果我断开调试探针、然后连接、它将显示以下错误(执行 CPU 复位也会导致该错误)

根据下图、这些引脚会更改 GPIO24=0和 GPIO32=1、然后可以连接 JTAG

但 CCS 将显示下图、无法点击

然后、他们可以对代码进行重新编程、代码运行良好、但只要他们确实复位或断开调试探针、就会再次发生这种情况。
退出以下问题:
1.使用片上闪存解锁时、只需解锁 JTAG 访问权限即可擦除闪存并对闪存进行编程、或者是否可以取消安全存储器的安全保护?

2.为什么它也发生在低功耗模式下、我们在断电和上电后无法进行调试;
3.为什么会出现上述错误,显示地址"0x706dc"处的代码中断,没有可用的调试信息? 有时、当我们使用闪存工具解锁时、 也可能出现此日志。
BRS
Shuqing