This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DH:EtherCAT 支持问题

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1453727/tms320f28p650dh-ethercat-support-question

器件型号:TMS320F28P650DH

工具与软件:

尊敬的 Champs:

您可以帮助检查以下问题吗? 谢谢!

1.我已经检查过其他 E2E 线程、F28P65 不支持 EtherCAT (EoE)以太网、是否正确?

2. 是否可以在同一 EtherCAT 网络中传输 IP 消息(EtherType 0x0800和0x86DD)和 EtherCAT 消息(EtherType 0x88A4)?

3. 如果 F28P65  EtherCAT 不 支持 EOE 功能、它是否能够支持下图所示的拓扑?

此致、

Julia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julia:

    可以在 P65x 上实现 EtherCAT (EoE)以太网、但我们没有示例解决方案。 EoE 仅 通过 EtherCAT 隧道标准以太网通信、因此您还必须与另一个支持 EtherCAT 帧的设备连接。 下面的 Beckhoff 将记录更多详细信息:

    https://infosys.beckhoff.com/english.php?content=../content/1033/tc3_io_intro/1446581387.html&id= 

    2.  IP 消息(EtherType 0x0800和0x86DD)和 EtherCAT 消息(EtherType 0x88A4)是否可以在同一 EtherCAT 网络中传输?

    我无法100%确定、但我认为所有帧都将来自  EtherCAT 网络中的 EtherCAT 消息(EtherType 0x88A4)。 Beckhoff / ETG 可以更明确地回答这个问题。  

    Unknown 说:
    3.  如果 F28P65  EtherCAT 不 支持 EOE 功能、它是否能够支持下图中所示的拓扑?[/QUOT]

    我认为、如果 EMS / switchport 能够正确处理以太网/ EtherCAT 路由和转换、这应该是可能的。

    此致!

    Kevin