工具与软件:
尊敬的 Champs:
您可以帮助检查以下问题吗? 谢谢!
1.我已经检查过其他 E2E 线程、F28P65 不支持 EtherCAT (EoE)以太网、是否正确?
2. 是否可以在同一 EtherCAT 网络中传输 IP 消息(EtherType 0x0800和0x86DD)和 EtherCAT 消息(EtherType 0x88A4)?
3. 如果 F28P65 EtherCAT 不 支持 EOE 功能、它是否能够支持下图所示的拓扑?

此致、
Julia
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的 Champs:
您可以帮助检查以下问题吗? 谢谢!
1.我已经检查过其他 E2E 线程、F28P65 不支持 EtherCAT (EoE)以太网、是否正确?
2. 是否可以在同一 EtherCAT 网络中传输 IP 消息(EtherType 0x0800和0x86DD)和 EtherCAT 消息(EtherType 0x88A4)?
3. 如果 F28P65 EtherCAT 不 支持 EOE 功能、它是否能够支持下图所示的拓扑?

此致、
Julia
尊敬的 Julia:
可以在 P65x 上实现 EtherCAT (EoE)以太网、但我们没有示例解决方案。 EoE 仅 通过 EtherCAT 隧道标准以太网通信、因此您还必须与另一个支持 EtherCAT 帧的设备连接。 下面的 Beckhoff 将记录更多详细信息:
https://infosys.beckhoff.com/english.php?content=../content/1033/tc3_io_intro/1446581387.html&id=

2. IP 消息(EtherType 0x0800和0x86DD)和 EtherCAT 消息(EtherType 0x88A4)是否可以在同一 EtherCAT 网络中传输?
我无法100%确定、但我认为所有帧都将来自 EtherCAT 网络中的 EtherCAT 消息(EtherType 0x88A4)。 Beckhoff / ETG 可以更明确地回答这个问题。
Unknown 说:3. 如果 F28P65 EtherCAT 不 支持 EOE 功能、它是否能够支持下图中所示的拓扑?[/QUOT]我认为、如果 EMS / switchport 能够正确处理以太网/ EtherCAT 路由和转换、这应该是可能的。
此致!
Kevin