请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28335 工具与软件:
TI 支持、
我正在尝试 使用 XDS560v2-USB 并使用 CCS 12.1对 TMS320F283350进行编程、从而获得错误信息。
TMS320F283350利用 CCS 12.1使用 XDS560v2-USB 错误进行编程

C28xx:连接目标时出错:(错误-100 X0x0)控制器已检测到目标功率损失。
我按照测试程序正确地为电路板供电、并尝试了具有相同结果的2个不同的 LUT。 我尝试验证连接器引脚的连续性是否正确。

你有什么想法吗?