This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:使用 XDS560v2-USB 错误通过 CCS 12.1对 TMS320F283350进行编程

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1453433/tms320f28335-tms320f283350-programming-with-ccs-12-1-using-xds560v2-usb-errors

器件型号:TMS320F28335

工具与软件:

TI 支持、

我正在尝试 使用 XDS560v2-USB 并使用 CCS 12.1对 TMS320F283350进行编程、从而获得错误信息。

TMS320F283350利用 CCS 12.1使用 XDS560v2-USB 错误进行编程

C28xx:连接目标时出错:(错误-100 X0x0)控制器已检测到目标功率损失。

我按照测试程序正确地为电路板供电、并尝试了具有相同结果的2个不同的 LUT。  我尝试验证连接器引脚的连续性是否正确。

你有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果我没记错、USB560有一个5V 桶形电源插孔、连接好了吗?  

    您是否要测量 JTAG 接头上 VTREF 引脚的电压以确保其看到3.3V?

    谢谢!

    Ben Collier