This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28P65X:支持 C2000架构的 FreeRTOS 分析工具

Guru**** 2619655 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1453845/launchxl-f28p65x-analysis-tools-for-freertos-that-support-c2000-architecture

器件型号:LAUNCHXL-F28P65X
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我正在研究65x 上的免费 RTOS 代码。 我想知道您是否有任何推荐的代码和运行时分析工具(第三方或 TI)可以用于分析代码并提供见解。 我遇到了适用于 RTOS 的 tracealyzer、但他们没有用于 C2000器件的直接硬件端口。 我们需要构建自己的硬件端口、但这似乎不起作用。  有什么方法可以在 CCS 中分析我的应用。

关于如何深入了解代码的任何建议、因为没有任何现有分析工具直接从我看到的内容中支持 C2000器件。  

欢迎提出任何建议

提前感谢您、

此致

Ashwin Bhaskar A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashwin:

    就 FreeRTOS 分析工具而言、我们有 一个 ROV (运行时对象查看器)、可用于对堆栈和堆、任务状态、信标和计时器对象等进行运行时监控 您可以使用 C2000Ware v5.02 (或更高版本)和最新的 CCS v20 IDE 尝试这一点。

    谢谢!

    Arnav