Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-F28P65X Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE
工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
我正在研究65x 上的免费 RTOS 代码。 我想知道您是否有任何推荐的代码和运行时分析工具(第三方或 TI)可以用于分析代码并提供见解。 我遇到了适用于 RTOS 的 tracealyzer、但他们没有用于 C2000器件的直接硬件端口。 我们需要构建自己的硬件端口、但这似乎不起作用。 有什么方法可以在 CCS 中分析我的应用。
关于如何深入了解代码的任何建议、因为没有任何现有分析工具直接从我看到的内容中支持 C2000器件。
欢迎提出任何建议
提前感谢您、
此致
Ashwin Bhaskar A.