This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P659SH-Q1:采用100引脚封装的0.2mm 过孔

Guru**** 2619655 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1449411/tms320f28p659sh-q1-0-2mm-via-in-100pin-package

器件型号:TMS320F28P659SH-Q1

工具与软件:

尊敬的 Champs:

客户对 F28P65x 封装有一些问题。 图1显示了在 TI.com 上下载的软件包文件、图2 显示了数据表第344页的内容

1.数据表中的封装有0.2mm 的通孔、不在封装文件中提供。 在设计 PCB 文件时、客户是否需要添加这些通孔? 添加这些过孔的目的是什么? 客户的反馈是、很难由 PCB 供应商来支持0.2mm 的过孔;
2.如果需要添加过孔、是否有与数据表匹配的参考封装?

谢谢!

Julia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的 SME 目前不可用。 请等待7-8天的回复。

    此致、

    Divyansh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Divyansh:

    客户不能等待7-8天、 他们需要尽快获得答案、然后完成 PCB 设计。 您能否帮助确认是否有其他专家可以帮助进行回复? 谢谢!

    Julia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Champs:

    有任何更新吗? 谢谢!

    Julia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Champs:

    有任何更新吗? 谢谢!

    Julia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julia:

    需要使用散热焊盘的过孔来实现更高效的散热。  这并不是 F28P65x 的新要求。  这也适用于 F2837xD 100PZP 和176PTP 封装之类的旧器件、现在已经存在一段时间了。  这些过孔的典型值也指定为0.2mm。

    此致、

    Joseph