This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P559SJ-Q1:寄存器初始化的 GPAPUD 状态在调试模式下不能正确显示

Guru**** 2619655 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1453281/tms320f28p559sj-q1-register-initialized-gpapud-status-not-showing-correctly-in-debug-mode

器件型号:TMS320F28P559SJ-Q1

工具与软件:

尊敬的 Champ:

 以100引脚封装测试 F28P559SJ-Q1、 在调试模式下、GPIO 初始化的 GPAPUD 值默认应为全1s (禁用上拉配置)。

它可能会看到一些引脚的  GPAPUD  初始化状态设置为0 (启用上拉)、而不使用以下"Debug Mode"-"View"-"Registers"窗口中显示的任何代码配置。

但是、在独立模式下测量引 脚状态 时、这些引脚在没有上拉至高电平时可以正常工作。

查看 f28p55.gel、可以看到 GPAPUD 由 FBFFBFF7分配、与"Debug Registers"窗口中的值相匹配。

 这里的 f28p55x GEL 文件中应该有错误、软件团队能否再次确认此问题?

  (调试模式-视图-寄存器窗口)

  (f28p55x GEL 文件)

谢谢。此致、

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johny、

    激活此器件上提供的 GPIO 上的 PU 时、GEL 文件出错。  这是因为之前的器件用作 F28P55x 的模板、但在发布前未进行更正。  我将与 CCS 团队一起提交一个错误、在下一个版本的 CCS 中修复这个问题。

    客户可以根据需要修改和保存 GEL 文件来更正此错误、这样他们就不必等待下一个版本。

    此致!

    Matthew