This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
各位专家、您好!
我现在正在使用一个包含 CLA 的项目来执行负载优化。 我需要使用 CLAMath、因此还需要 F28P55xCPU1_CLAROM_Symbols_fpu32.lib
短期内我不能迁移到 EABI、因为该项目只需要这项任务。
我找不到使用 COFF 中的 datarom 的 CLAMath 的任何示例。 如果您有任何示例与屏幕截图所示相同(取自 CLA_MATH_LIB_UG)、或者可以为我提供 F28P55xCPU1_CLAROM_Symbols_fpu32.lib 文件的 COFF 编译版本。 那会很有帮助。
提前非常感谢。
此致
Deep Ganatra
尊敬的 Delaney:
感谢您的答复。 我认为同样、这可能是 COFF 格式文件、但对于 F28P55xCPU1_CLAROM_Symbols_fpu32.lib、它们不提供任何名称带有 EABI 的文件(可从下图中看到)。 这个实际上可以与 CCS 中的 EABI 示例配合使用。
此致
深
您好、
我明白了、好的。 让我循环给引导 ROM 团队看看他们是否能为您提供必要的文件。
此致、
Delaney