This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:F28P55xCPU1_CLAROM_Symbols_fpu32.lib 可用于 EABI、如何针对 COFF 构建相同的代码

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1452238/tms320f28p550sj-f28p55xcpu1_clarom_symbols_fpu32-lib-is-for-eabi-how-to-build-the-same-for-coff

器件型号:TMS320F28P550SJ

工具与软件:

各位专家、您好!  

我现在正在使用一个包含 CLA 的项目来执行负载优化。 我需要使用 CLAMath、因此还需要 F28P55xCPU1_CLAROM_Symbols_fpu32.lib

短期内我不能迁移到 EABI、因为该项目只需要这项任务。

我找不到使用 COFF 中的 datarom 的 CLAMath 的任何示例。 如果您有任何示例与屏幕截图所示相同(取自 CLA_MATH_LIB_UG) 、或者可以为我提供  F28P55xCPU1_CLAROM_Symbols_fpu32.lib 文件的 COFF 编译版本。 那会很有帮助。  

提前非常感谢。

此致  
Deep Ganatra  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    任何未在名称中指定 EABI 的库文件都应适用于 COFF 数据格式。  F28P55xCPU1_CLAROM_Symbols_fpu32.lib 应已采用 COFF 数据格式。

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Delaney:

    感谢您的答复。 我认为同样、这可能是 COFF 格式文件、但对于 F28P55xCPU1_CLAROM_Symbols_fpu32.lib、它们不提供任何名称带有 EABI 的文件(可从下图中看到)。 这个实际上可以与 CCS 中的 EABI 示例配合使用。  

    此致  



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我明白了、好的。 让我循环给引导 ROM 团队看看他们是否能为您提供必要的文件。

    此致、

    Delaney