This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:GUI Composer Designer 问题- TI Cloud Agent 版本

Guru**** 2530230 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1449607/launchxl-f28379d-gui-composer-designer-issue---ti-cloud-agent-version

器件型号:LAUNCHXL-F28379D

工具与软件:

我正在研究  LAUNCHXL-F28379D。当时我尝试运行 GC 设计人员生成的 GUI、但一开始就会弹出一条消息、提示有新版本的云代理可用、并拒绝运行我的 GUI。 因此,我点击下载按钮再次下载它(但它是相同的版本,我已经安装,即 v0.5,文件名  ticroudagent_2.exe。 当然,在我重新安装代理后,我仍然无法连接到我的主板。 您能帮忙吗?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在 GUI Composer 团队寻求帮助。

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这与您的另一个线程相关。 请在此处查看我的答复:

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1438479/tms320f28379d-c2000-gui-composer-issue---upload-icons/5559505#5559505

    您能回答我前面的问题吗?

    是否可以禁用任何防病毒/安全软件以查看是否存在一些干扰?

    您正在使用什么浏览器?

    如果您还能快速查看是否能在 CCS Cloud 中连接至目标、这将非常有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    我已在另一个主题中输入更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次大家好:

    是否有离线(桌面)版本的 GC Designer? 我担心将来安装更多应用软件后、云代理可能会再次出现连接问题。 这似乎是一个很不寻常的现象。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有离线(桌面)版本的 GC Designer

    当前版本的 GC Designer 仅在线提供。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所以、是否有适用于 F2837x 器件的现成 GUI、或者客户必须设计自己的 GUI? 我在 GUI 库中没有找到任何内容。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么、是否有可与 F2837x 器件配合使用的现成 GUI、或者客户是否必须自行设计? 我在 GUI 库中没有找到任何内容。 [报价]

    也许 C2000团队会知道其中一些。 我将提请他们注意该线程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Congli:

    我们目前库中没有使用 F2837xD 的 GUI。 您要为 F2837xD 尝试使用哪个 GUI? 如果器件使用程序模型组件、切换器件应该不难。   

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dalaney:

    我无法对我的 F28379D Launchpad 使用任何可用的套件、因为这些套件均特定于特定器件(LaunchPad)和电源板(BOOSTXL)。 除非我可以以某种方式编辑这些 GUI、否则首先会出现连接问题、更不用说所有要检测的变量了。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Congli:

    我明白,我相信你将不得不做自己的应用程序。 此处链接的 指南介绍了如何使用 F2837xD Launchpad 制作 GC GUI、可能会有所帮助。

    我将让 Ki 来评论是否可以为现有 GUI 更改器件。

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将让 Ki 谈谈是否可以为现有 GUI 更改器件。

    可以、库中应用程序的所有项目都可以导入到您的 GC 设计器工作区、并进行修改以更改连接/器件、可执行文件等