Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D
工具与软件:
我正在研究 LAUNCHXL-F28379D。当时我尝试运行 GC 设计人员生成的 GUI、但一开始就会弹出一条消息、提示有新版本的云代理可用、并拒绝运行我的 GUI。 因此,我点击下载按钮再次下载它(但它是相同的版本,我已经安装,即 v0.5,文件名 ticroudagent_2.exe。 当然,在我重新安装代理后,我仍然无法连接到我的主板。 您能帮忙吗?

非常感谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D
工具与软件:
我正在研究 LAUNCHXL-F28379D。当时我尝试运行 GC 设计人员生成的 GUI、但一开始就会弹出一条消息、提示有新版本的云代理可用、并拒绝运行我的 GUI。 因此,我点击下载按钮再次下载它(但它是相同的版本,我已经安装,即 v0.5,文件名 ticroudagent_2.exe。 当然,在我重新安装代理后,我仍然无法连接到我的主板。 您能帮忙吗?

非常感谢
您好!
这与您的另一个线程相关。 请在此处查看我的答复:
您能回答我前面的问题吗?
是否可以禁用任何防病毒/安全软件以查看是否存在一些干扰?
您正在使用什么浏览器?
如果您还能快速查看是否能在 CCS Cloud 中连接至目标、这将非常有用。
是否有离线(桌面)版本的 GC Designer
当前版本的 GC Designer 仅在线提供。
那么、是否有可与 F2837x 器件配合使用的现成 GUI、或者客户是否必须自行设计? 我在 GUI 库中没有找到任何内容。 [报价]也许 C2000团队会知道其中一些。 我将提请他们注意该线程。
我将让 Ki 谈谈是否可以为现有 GUI 更改器件。
可以、库中应用程序的所有项目都可以导入到您的 GC 设计器工作区、并进行修改以更改连接/器件、可执行文件等