This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:TMS320F28035链接

Guru**** 2914080 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1451577/tms320f28035-tms320f28035-linking

器件型号:TMS320F28035
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

嗯。

我在链接闪存例程时遇到问题。  

我复制了以下示例:C2000Ware 的 flash_programming 我认为全部已临近工作、C 程序已整合。

当我链接时、我得到:

在包含的文件中查找:Flash2803x_API_Config.h 和 DSP28x_Project.h 没有未定义符号的声明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的项目中是否也包含 flash_api.lib?  此代码需要添加到 工程以及编译器和链接器的包含/搜索路径中。

    C:\ti\c2000\C2000Ware_5_04_00_00\libraries\flash_api\f2803x\lib\Flash2803x_api_v100.lib

    此致!

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HY Mattew。

    添加该文件后、错误会减少:

    Enzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Enzo、

    下面是我们为 F2803x 拥有的示例项目的屏幕截图、您能否确认这些文件也位于该项目中(尤其是_api.c/.h) 我还建议使用 rom_api.cmd、因为这将使用器件 ROM 中已经编程的 API、从而避免使用闪存/SRAM 来存储它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯。

    如果我添加 Rom_API.cmd、我将获得:

    我删除 F28035.cmd、我得到:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、有关于我的问题的消息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在另一个线程中、我修复了问题