Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280039C
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280039C-Q1 主题中讨论的其他器件:TMS320F280039C
工具与软件:
大家好、
当前在 TMS320F280039C 中进行引导加载程序代码开发的情况、根据我的要求、我已将 CAN、SPI、计时器文件添加到我的项目中。 在这里、我在构建项目时遇到一个问题、因为我无法在 main.c 文件中添加 timer.h 标头或 can_comm.h 标头。
我尝试了各种方法、
1.通过在"包含文件"选项中包含 can_comm.h 路径,但没有任何帮助。
请引导我解决这个问题。
谢谢你。