This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C-Q1:TMS320F280039C-Q1

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280039C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1454939/tms320f280039c-q1-tms320f280039c-q1

器件型号:TMS320F280039C-Q1
主题中讨论的其他器件:TMS320F280039C

工具与软件:

大家好、

      当前在 TMS320F280039C 中进行引导加载程序代码开发的情况、根据我的要求、我已将 CAN、SPI、计时器文件添加到我的项目中。 在这里、我在构建项目时遇到一个问题、因为我无法在 main.c 文件中添加 timer.h 标头或 can_comm.h 标头。

我尝试了各种方法、

1.通过在"包含文件"选项中包含 can_comm.h 路径,但没有任何帮助。

请引导我解决这个问题。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们有关这一问题的专家将于1月初离职。 请预计响应会延迟。  

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.通过在 include files 选项中包含 can_comm.h 路径、但没有任何帮助。

    您是如何定义 Include 选项的?  

    不使用绝对路径、而是尝试使用编译变量、例如:

    您可以通过转到"Resources">"Linked Resources">"Path Variables"来添加构建变量

    此致!

    Matt