Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE
工具与软件:
大家好!
我目前正在执行以下任务、非常感谢您的指导:
我有三组从电力系统仿真软件获得的电压和电流数据。 对于60Hz 系统、这些信号以10kHz 的频率进行采样、因此每个信号约为52,000个点。 处理的数据范围在0到4095之间。 我的目标是将这些数据存储在闪存中、允许实时读取并传输到 MCU、以执行滤波、下采样、FFT 计算和保护决策等操作。
在探索了这个论坛的一些讨论之后、我了解到闪存 API 可能适合将数据写入闪存存储器、以便稍后在实时操作中使用。 然而、由于我是这一主题的新成员、我遇到了挑战。 具体来说、我知道必须先将数据编程到存储器中、但我一直无法使 Code Composer Studio (CCS)中的闪存编程示例正常工作。
以下是我的问题:
- 实现我所描述的工作流程是否可行?
- 我提议的流程是否合理、或者我是否遗漏了任何步骤?
- 是否有任何有关使用闪存 API 的初学者指南或资源?
提前感谢您的支持。
此致、