This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:闪存存储和实时处理

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1456146/launchxl-f28379d-flash-memory-storage-and-real-time-processing

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

大家好!

我目前正在执行以下任务、非常感谢您的指导:

我有三组从电力系统仿真软件获得的电压和电流数据。 对于60Hz 系统、这些信号以10kHz 的频率进行采样、因此每个信号约为52,000个点。 处理的数据范围在0到4095之间。 我的目标是将这些数据存储在闪存中、允许实时读取并传输到 MCU、以执行滤波、下采样、FFT 计算和保护决策等操作。

在探索了这个论坛的一些讨论之后、我了解到闪存 API 可能适合将数据写入闪存存储器、以便稍后在实时操作中使用。 然而、由于我是这一主题的新成员、我遇到了挑战。 具体来说、我知道必须先将数据编程到存储器中、但我一直无法使 Code Composer Studio (CCS)中的闪存编程示例正常工作。

以下是我的问题:

  1. 实现我所描述的工作流程是否可行?
  2. 我提议的流程是否合理、或者我是否遗漏了任何步骤?
  3. 是否有任何有关使用闪存 API 的初学者指南或资源?

提前感谢您的支持。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.是的、这种办法似乎是可行的。

    2.请注意、一旦您写入闪存、如果您需要 重写、则必须先擦除扇区、然后再写入。

    3.可在 C2000ware 中找到闪存 API 示例代码、位置为   .    有关详细信息、请参阅 www.ti.com/.../spnu629。

    此致、

    Rajeshwary