This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-SOLARUINV:更紧迫,请回答上面提到的问题,谢谢!

Guru**** 2618455 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-SOLARUINV, TIDA-010933

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1456761/tidm-solaruinv-it-is-more-urgent-please-answer-the-questions-consulted-above-thank-you

器件型号:TIDM-SOLARUINV
主题中讨论的其他器件:TIDA-010933

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:ñ oz

    新年快乐!

    更紧迫的是,请 回答上面提到的问题,谢谢!

 此致!

Larry Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:TIDM-SOLARUINV

    工具与软件:

    尊敬的 TI 专家!

    对于选择逆变器方案方面几个问题、TI 专家乐意 向我们提供指导:

    1. 以下是我们的客户对1KW 光伏逆变器的要求、如下所示:

      1)输出功率1KW、

    2)电池:12V、100A (已放电)、50A (已充电)

    3)MPPT 600W (__LW_AT__18V-56V)Ω

    1. TIDA-010933是否最符合需求、或者是否有更合适的需求?

    TIDA-010933 MPPT 的电路逻辑是否与此类似?

       软件直接通过同一总线连接 PC 和电池、还是 需要 添加 管理电路?

       

    TIDA-010933原理图是否有以 PADS、Cadence 或 AD 格式提供的设计文件?

    1. MPPT 降压型

      36V (15V-60V)降压至12V MPPT 方案、TI 的建议方案是什么?

    1. 我们需要1KW 和5KW 双向逆变器、考虑到成本因素、对于1KW、还是仍建议使用 ST280039、或者是否有其他更好的匹配解决方案值得推荐?

    7.如果我们想降低成本、则必须保留哪些部件、可以考虑更换哪些外围设备、以便可以使用 TI 提供的 SDK 软件

    此致!

    Larry Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 专家!

     我们的产品需求、
    1.电池需要 充放电 管理、可以根据电池的状态涓流充电、恒流充电、恒压充电。
    2.需要过流保护、过压保护、欠流保护、欠压保护以及短路保护
    当前推荐的参考方案、特别是 SDK、软件是否有相应的异常处理机制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:TIDM-SOLARUINV

    工具与软件:

    尊敬的 TI 专家:
    继续以上问题、对于我们目前需要设计的1KW 和5KW 产品要求、
    我们的产品需求、
    1、产品方案需要实现电池充放电管理、可根据电池的状态进行涓流充电、恒流充电和恒压充电。 是否可以使用单个 TI 280039与适用于 RS485/CAN 的 BMS 进行通信、以及 SDK 是否具有此功能?


    2.需要过流、过压及短路保护
    建议的参考方案、尤其是 SDK 和参考软件是否具有相应的异常处理机制


    3.如果2~3反相器要并联、TI 会推荐哪种解决方案来实现? TI 是否有相应的并行同步和功率分配控制机制、以及是否在 SDK 上实施了这种机制?


    4.充电优先级管理、建议采用哪种电路方案、并帮助推荐 TI 方案


    5.为了提高负载的动态响应能力、除了保留功率器件的冗余外、TI 的 SDK 在软件方面是否会采用相应的处理方式? 到目前为止、实现了哪些性能?


    6. TIDA-010933当前 TI 参考设计 SDK 是否支持电网连接功能

    此致!

    Larry Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TIDA-010933最符合需求。 目前仅提供参考设计。

    TIDA-010933 MPPT 具有升压电路。 请参阅相关文档。

    软件直接通过同一总线连接 PC 和电池、还是 需要 添加 管理电路? 这个问题不清楚。 软件位于 C2000 DP SDK 文件夹中。

    设计文件可在保存 TIDA-010933的 C2000 DP SDK 文件夹中找到。

    36V (15V-60V)降压至12V MPPT 方案、TI 的建议方案是什么? 为此、请使用直流/直流降压转换器。

    我们不做详细的成本分析。 请自行进行成本评估

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Shamin 的回复!


    还有几个问题:
    1.并联:TI 是否有逆变器并行管理方案、可以实现并联后主机从机的同步和功率平衡分布?


    2. MPPT:请向大家推荐 TI 的600W 降压 MPPT 以及 支持 MPPT 的 TI 280039参考软件  


    TIDA-010933原理图是否有以 PADS、Cadence 或 AD 格式提供的设计文件?